结果:找到"STM32407 调试 JTAG",相关内容351条
- Keil5调试接口报错:SWD/JTAGCommunicationFailure
- 画了一块电路板:原理图如下在使用Keil5进行程序下载的时候报错:下面是我的Keil5配置为什么会有上面的报错,是由于原理图画错了吗?还是什么其他的情况?
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32407 调试 JTAG 发帖人:linxu222 发帖时间:2024-06-11 18:39:00
- 原理图和PCB中如何放置测试点
- 请教各位大佬,立创专业版的原理图和PCB中如何放置测试点?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 测试点 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-02 21:09:00
- RFID读卡模块天线调试流程
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 读卡模块 天线设计 天线调试 RFID 发帖人:AA 发帖时间:2020-05-21 16:03:00
- STC15单片机实战项目-硬件调试
- 硬件调试一、调试工具1、直流电源,测试5-28V供电;2、手机充电线,测试USB供电,程序烧录;3、万用表,测量电压;4、示波器,测量开关波形,纹波等。二、焊接样机焊接好的样机如下图:说明:作为硬件工程师,平时要多练焊接,练就一流的焊接技术。样机焊接无误,不存在虚焊、漏焊等,调试时可以节约很多时间,另外,阻容器件数量较多,焊接比较花时间,可以在嘉立创打板时进行贴片,回来再补焊嘉立创不支持贴片的器件。三、电压测试开发板支持USB供电;支持直流电源5-28V供电;支持USB与直流电源同时供电。用万用表测量LDO输出电压,3.3V,正常。用万用表测量开关电源输出电压,3.3V,正常。1、USB供电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 硬件调试 教学 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-07 11:34:00
- MCU组合功能测试
- 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测试,单片机测试,MCU软件测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
- RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
- 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口调试助手 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
- 超声波引导系统
- 3.1.系统架构简单本系统架构简单,只使用了市场上广泛使用的CAN和PowerBus总线通讯两级总线架构。这有效地降低了系统的施工难度和总线延时。系统同时采用CAN和PowerBus两种总线,CAN总线的双向传输和距离远、稳定性高等特点,有效的保证了系统的可靠性和大覆盖范围。PowerBus二总线的廉价性和通用性又有效降低系统构造成本和施工难度。3.2.系统布线简单因本系统各个终端都采用DC12V供电,并且各个分区的LED车位显示屏可以挂接在任一个车位控制器的任一条PowerBus总线上,这样将大大的降低了系统的布线难度。任一总线采用一条两芯线(RVVS2*1.0mm2)便可以解决布线问题。...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 二总线通讯供电 施工简单 调试方便 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-05-24 16:34:00
- 贴片光耦/PC410L0NIP0F
- 测试帖子
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 测试帖子 发帖人:undefined 发帖时间:2018-09-21 19:09:00
- 彩排杜邦线,2.54间距,调试必备
- 彩排杜邦线,2.54间距,调试必备
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 彩排杜邦线,2.54间距,调试必备 发帖人:Leozrj 发帖时间:2018-07-10 08:57:00
- J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
- JLINK.rar包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.脱机下载没有做本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢JLINK.rar
- 所属专栏: 开源设计 标签: ARM调试器 发帖人:阳光下的忧郁 发帖时间:2017-12-08 23:36:00
返回